This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:如何测量 TAS5805应用的效率

Guru**** 2566385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/842689/tas5805m-how-to-measure-the-efficiency-for-tas5805-application

器件型号:TAS5805M
主题中讨论的其他器件:TAS5805

您好、TI 专家、  

我想知道如何测量 TAS5805可获得80%效率的效率。  

因为我的客户在客户电路板上获得了70%的效率。 测试条件如下所示。  

输入电压:12V,负载:4 Ω,LC 配置:10uH + 0.68uF,FSW:768KHz,调制模式:BD

TAS5805数据表显示了在 BD 模式(768KHz)下、效率可实现约80%的4 Ω 负载、  

如果有有关如何通过 TAS5805 EVM 测量效率的 SOP、请与我分享。

 

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jin、

    您的客户是否拆分了电源电压? 为了获得更真实的效率测量、它们需要从 PVDD 分离3.3V 电源。 这可能是导致效率降低的原因。  

    此致、

    Robert Clifton