请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS5805M 主题中讨论的其他器件:TAS5805
您好、TI 专家、
我想知道如何测量 TAS5805可获得80%效率的效率。
因为我的客户在客户电路板上获得了70%的效率。 测试条件如下所示。
输入电压:12V,负载:4 Ω,LC 配置:10uH + 0.68uF,FSW:768KHz,调制模式:BD
TAS5805数据表显示了在 BD 模式(768KHz)下、效率可实现约80%的4 Ω 负载、
如果有有关如何通过 TAS5805 EVM 测量效率的 SOP、请与我分享。