This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5720M:AIC3254 GUI 命令窗口当前无法更改 TAS5720m 寄存器

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5720M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/841844/tas5720m-the-aic3254-gui-command-window-cannot-currently-change-tas5720m-register

器件型号:TAS5720M

您好!  

请参阅我的客户遇到的以下问题:  

AIC3254 GUI 命令窗口当前无法更改 TAS5720m 寄存器、屏幕截图如下所示:  

如果需要更多信息、请告知我们。  

非常感谢您的帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户021864:

    看起来他们没有为此器件使用正确的从器件地址。 请参阅 表2。  TAS5720M 数据表中的 I 2C 器件标识符(ID)生成。  

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Robert:
    根据"TAS5720M 数据表"和"TAS5720M 评估板用户指南"
    我将 I2C 地址更改为0x6C、AIC3254 GUI 命令窗口当前仍无法更改 TAS5720m 寄存器。
    我想问是否还有其他设置需要更改?

    此致、

    林奥德赛。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要在命令行界面窗口中使用8位 i2c 地址而不是7位地址。

    对于 TAS5720M、使用0xd8而不是0x6c。

    请参阅下面的示例。

    #将设备静音
    W D8 03 90

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    我们已经可以顺利更改寄存器了!

    感谢你的帮助!

    Odyssey。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了!  如果你有任何其他的冲动,让我们继续前进。