This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4673:数据表和 CAD/CAE 符号的 WSON-8封装尺寸差异

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: LM4673

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/839502/lm4673-wson-8-package-footprint-discrepancy-in-datasheet-and-cad-cae-symbols

器件型号:LM4673

大家好、

我们有客户遇到在 CAD/CAE 符号中下载 WSON-8封装的 BXL 文件的情况。
您可以在下图中看到阻焊层开孔和模板开孔差异。

客户在其设计中应用了这种方法、发现了这种差异。
客户希望获得此 BXL 文件的正确版本、因为他们在生产 PCB 时需要用到该文件。

谢谢!

Jonathan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    我们将查找正确的文件或进行更正、并尽快提供固定的文件。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    非常感谢您的回答。
    我们期待与客户分享正确的信息。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、

    更新 BXL 文件的请求已提交。
    我将在下周提供状态更新。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    感谢您提供此信息。
    我还会将这些更新通知给我们的客户。

    感谢您的支持。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    请参阅随附的.bxl 文件。
    这也将上传至产品文件夹。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和 Actuatorse2e.ti.com/.../LM4673_5F00_NGQ_5F00_8.bxl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    感谢您提供此 BXL 文件。

    现在、我将向客户分享并解决此问题。

    非常感谢!

    此致、

    Jonathan