请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV320AIC3254 谢谢 Steve。 这很有帮助。
生成器件驱动程序接口.h 文件后、如何在嵌入式应用中使用该文件? IOW、使用.h 文件中的数据对 AIC3254进行编程时使用了什么代码?
此外、什么时候使用"生成驱动程序代码"?
谢谢
Kevin
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
谢谢 Steve。 这很有帮助。
生成器件驱动程序接口.h 文件后、如何在嵌入式应用中使用该文件? IOW、使用.h 文件中的数据对 AIC3254进行编程时使用了什么代码?
此外、什么时候使用"生成驱动程序代码"?
谢谢
Kevin
Kevin、
h 文件包含包含静态寄存器配置和运行时系数的结构、 您可以在.h 程序中访问这些结构、并使用处理器将它们写入器件。 所有这些寄存器都需要在编解码器通过音频之前被写入。
您将需要编写代码来实现来自.h 文件的数据、 但最终这只不过是一组 I2C 写入。 您只需要运行.h 文件中提供的所有寄存器。
h 文件用于具有一个器件配置的简单系统、"Generate driver code"选项用于需要支持和动态访问多个采样率或配置的更复杂系统。 这不太常用。
此致、
-Steve Wilson