This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254:2个麦克风 NR -问题 e2e.ti.com/support/audio/f/6/p/839040/3106613#3106613的继续之前已关闭

Guru**** 2481475 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/840446/tlv320aic3254-2-mic-nr---continuation-from-question-e2e-ti-com-support-audio-f-6-p-839040-3106613-3106613-previously-closed

器件型号:TLV320AIC3254

谢谢 Steve。 这很有帮助。

生成器件驱动程序接口.h 文件后、如何在嵌入式应用中使用该文件? IOW、使用.h 文件中的数据对 AIC3254进行编程时使用了什么代码?

此外、什么时候使用"生成驱动程序代码"?

谢谢

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、  

    h 文件包含包含静态寄存器配置和运行时系数的结构、 您可以在.h 程序中访问这些结构、并使用处理器将它们写入器件。  所有这些寄存器都需要在编解码器通过音频之前被写入。  

    您将需要编写代码来实现来自.h 文件的数据、 但最终这只不过是一组 I2C 写入。 您只需要运行.h 文件中提供的所有寄存器。  

    h 文件用于具有一个器件配置的简单系统、"Generate driver code"选项用于需要支持和动态访问多个采样率或配置的更复杂系统。  这不太常用。  

    此致、

    -Steve Wilson