This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:我们正在寻找大型功率放大器(15~20W)

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M, TAS5825M, TAS2563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/841601/tas2563-we-re-looking-for-large-power-amplifier-15-20w

器件型号:TAS2563
主题中讨论的其他器件:TAS5805MTAS5825M

尊敬的团队:

我们正在寻找大功率放大器(15~20W)。 封装和信号干扰是我们产品的重点、因此如果您有 新的单通道或多通道放大器输入、我们将不胜感激。

此致、
Kane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kane、

    这些是我们的一些支持此功率级别的产品。  

    http://www.ti.com/audio-ic/amplifiers/speaker-amplifiers/products.html#p342=15;20

    我正在与 MPAA 团队的一些成员进行沟通、以便获得有关您所寻找的功率放大器的更多信息。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kane、

    您能否澄清有关信号干扰的主要注意事项的具体细节? 对于支持高达20W 功率的一般建议、我们可以推荐 TAS5805M。 如果客户需要更小的 QFN 封装、我们可提供具有更先进音频处理功能的 TAS5825M。 这两个都是立体声器件。

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    感谢您的提问。 我们担心射频或其他高速信号的干扰。 当然、封装尺寸也是我们关心的问题。

    我们想知道、具有小输出功率的智能放大器、例如作为单声道输出用于测量智能手机磁场的 TAS2563、是否是由于存在信号干扰问题? 或者、我们只需在智能手机中应用一个立体声通道即可减小总尺寸。 但是、具有单声道输出的放大器在智能手机领域很常见。

    另一方面、当涉及具有大输出功率的放大器时、您的产品线中通常会出现立体声输出。 因此、如果有任何新的产品设计投入或营销研究可以与我们分享、我们将不胜感激。 它可以帮助我们了解哪种产品更适合我们。  

    BTW、我们发现 TAS5720是具有20W 输出的单声道输出、并且小于 TAS5825。 如果我们确实需要在扬声器旁边放置放大器、那么由于封装尺寸减小、TAS5720似乎是我们更好的选择?  

    谢谢、

    Bruce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Bruce、

      我建议您检查您将为此应用添加的输入信号(频率范围)。 需要检查 D 类带宽以检查除输出功率之外是否可行。

    此致

    Linda