主题中讨论的其他器件:TAS5805M、 TAS5825M、
尊敬的团队:
我们正在寻找大功率放大器(15~20W)。 封装和信号干扰是我们产品的重点、因此如果您有 新的单通道或多通道放大器输入、我们将不胜感激。
此致、
Kane
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Kane、
这些是我们的一些支持此功率级别的产品。
http://www.ti.com/audio-ic/amplifiers/speaker-amplifiers/products.html#p342=15;20
我正在与 MPAA 团队的一些成员进行沟通、以便获得有关您所寻找的功率放大器的更多信息。
此致、
Luis Fernando Rodríguez S.
您好、Luis、
感谢您的提问。 我们担心射频或其他高速信号的干扰。 当然、封装尺寸也是我们关心的问题。
我们想知道、具有小输出功率的智能放大器、例如作为单声道输出用于测量智能手机磁场的 TAS2563、是否是由于存在信号干扰问题? 或者、我们只需在智能手机中应用一个立体声通道即可减小总尺寸。 但是、具有单声道输出的放大器在智能手机领域很常见。
另一方面、当涉及具有大输出功率的放大器时、您的产品线中通常会出现立体声输出。 因此、如果有任何新的产品设计投入或营销研究可以与我们分享、我们将不胜感激。 它可以帮助我们了解哪种产品更适合我们。
BTW、我们发现 TAS5720是具有20W 输出的单声道输出、并且小于 TAS5825。 如果我们确实需要在扬声器旁边放置放大器、那么由于封装尺寸减小、TAS5720似乎是我们更好的选择?
谢谢、
Bruce