This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104-Q1:如何配置寄存器

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/842028/tlv320aic3104-q1-how-to-configure-the-register

器件型号:TLV320AIC3104-Q1

尊敬的团队:

当使用该器件时、情况如下所示、

fs=48kHz、BCLK=32fs、PLL 使能、I2S 模式。 不需要时钟偏移。  

此外、我是否需要配置其他寄存器?  寄存器配置是否顺序? 现在输出波形有一点失真。 我首先要检查寄存器配置是否正确。  

请帮我们提供完整的寄存器配置吗? 原理图如下所示、

谢谢、此致、

雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    此帖子是否与您 最近发布的有关 此器件的其他帖子相关?

    如果是、我评论了客户需要做什么来配置 PLL。 对于 I2S 模式、编解码器默认为 I2S 模式。 客户可以通过读取 Reg. 9位 D7-D6。

    客户必须自行配置寄存器。 我们不提供完整的寄存器配置。 如果提供了完整的寄存器配置。 我们将乐意仔细研究并发表必要的意见。  

    此致、

    Aaron