This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5754M:在4 Ω 负载 PBTL 模式下,15W 1% THD+N 的 PVDD 要求是什么?

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/841817/tas5754m-in-pbtl-mode-with-4ohm-load-for-15w-1-thd-n-what-is-the-required-pvdd

器件型号:TAS5754M

你(们)好  

由于数据表未提供1%的 THD+N 曲线。 您是否有此问题的任何测试数据。  

在4欧姆负载的 PBTL 模式下, 对于15W 1% THD+N, 所需的 PVDD 是多少?  

还有一个公式可以进行大致计算,例如,如果数据表中仅显示10% THD 功率级别,如何根据该公式计算1% THD+N 功率级别? 谢谢!   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、PYTsai、

    在这种情况下、在 PBTL 模式下、4 Ω 负载条件下达到15W 1% THD+N 所需的 PVDD 电压与 BTL 模式下相同。 这是因为、在8欧姆负载下、您将在该器件上的电流饱和之前达到电压饱和。  

    对于获得1% THD+N 电平的公式、我建议使用以下公式:

    其中 RL =负载电阻、

    VP =峰值振幅、

    RS =总串联电阻、包括 RDS (on)、负载和输出滤波器电阻。

    然后、您可以使用此公式获得10%的 THD 水平