This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DIT4096:需要同步主时钟和 I2S 输入

Guru**** 2551370 points
Other Parts Discussed in Thread: DIT4096

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/841141/dit4096-need-for-synchronization-of-master-clock-and-i2s-input

器件型号:DIT4096

大家好、

当使用在 I2S 从模式下配置并由具有 I2S 音频输出的蓝牙模块驱动的 DIT4096时、I2S 输入信号是否需要与其本地主锁输入同步? DIT4096本地主时钟输入为24.576MHz。 应用中。 蓝牙模块配置为 I2S 主器件、可按预期提供 BCK、LRK 和 SDATA、但不能通过相同的24.576MHz 主时钟运行。

谢谢、

车架

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garret、

    这是一个好问题! 让我与其他人讨论这个问题、我会尽快回复您。

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Aaron! 请告诉我您能找到的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garret、

    在音频数据与主时钟异步的情况下、可能会出现跳过或重复采样的滑动情况。  DIT 上有一个中断、可以提醒您这种情况。

    理想情况下、主时钟将是同步的、但这当然不是始终可以实现的。  打滑情况会降低性能、但如果它们极小、则不会明显。

    此致、

    -Steve Wilson