请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DIT4096 大家好、
当使用在 I2S 从模式下配置并由具有 I2S 音频输出的蓝牙模块驱动的 DIT4096时、I2S 输入信号是否需要与其本地主锁输入同步? DIT4096本地主时钟输入为24.576MHz。 应用中。 蓝牙模块配置为 I2S 主器件、可按预期提供 BCK、LRK 和 SDATA、但不能通过相同的24.576MHz 主时钟运行。
谢谢、
车架