This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:TAS5805M 的音频处理延迟

Guru**** 2564565 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/839749/tas5805m-audio-process-latency-for-tas5805m

器件型号:TAS5805M
您好! 

1.在 BiQuad Filter 中选择“All Pass”(全通)时 ,当增益设置为0dB 且“On”(开)时,延迟时间是否存在差异? 2.在 FIR 滤波器中,当 b0为1时... 000 b127为1时延迟时间是否存在差异... 000? TAS5805M DSP 处理是否具有音频缓冲器? 客户想知道 TAS5805M DSP 处理是否具有音频缓冲器的延迟时间。
如果是、请告诉我有多少个样片。

此致、 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh、您好!

     1.   在 BiQuad Filter 中选择“All Pass”(全通)时
    当增益设置为0dB 且“ON”(接通)时,延迟时间是否存在差异?

    [As (AS)]滤波器设置将影响延迟。 PPC3 EQ"图解类型"可选择为"群延迟"、您可以看到不同配置下的延迟差异。

    "全部通过"IIR 不能是群延迟。

    2.在 FIR 滤波器中,当 b0为1时... 000
    b127为1时延迟时间是否有差异... 000?

    [As (AS)]1……0000是0采样延迟

           0000..1是127个采样延迟


    TAS5805M DSP 处理是否具有音频缓冲器?   客户想知道 TAS5805M DSP 处理是否具有音频缓冲器的延迟时间。
    如果是、请告诉我有多少个样片。

    [As (As)]不确定音频缓冲器问题。 延迟主要来自 EQ 和 SRC。

    此致

    Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     感谢您的支持。 客户正在检查您的答案。  

    另一个问题是客户针对 fs@48kHz 和 FS96KHz 测量的延迟。

    测量 Δ FS@48kHz 和 FS96KHz 的延迟约为2ms~2.5ms。  

    我认为、它是误差的裕度。    您是否有理由在 fs@48kHz 和 FS96KHz 之间实现不同延迟?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Itoh、

    您能否共享客户测量数据? 至于48kHz/96kHz 的差异、DSP 延迟单元为样本、因此不同的采样率会导致不同的时间延迟。

    此致、

    Matthew