您好!
1.在 BiQuad Filter 中选择“All Pass”(全通)时 ,当增益设置为0dB 且“On”(开)时,延迟时间是否存在差异? 2.在 FIR 滤波器中,当 b0为1时... 000 b127为1时延迟时间是否存在差异... 000? TAS5805M DSP 处理是否具有音频缓冲器? 客户想知道 TAS5805M DSP 处理是否具有音频缓冲器的延迟时间。
如果是、请告诉我有多少个样片。
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
1.在 BiQuad Filter 中选择“All Pass”(全通)时 ,当增益设置为0dB 且“On”(开)时,延迟时间是否存在差异? 2.在 FIR 滤波器中,当 b0为1时... 000 b127为1时延迟时间是否存在差异... 000? TAS5805M DSP 处理是否具有音频缓冲器? 客户想知道 TAS5805M DSP 处理是否具有音频缓冲器的延迟时间。
如果是、请告诉我有多少个样片。
此致、
Itoh、您好!
1. 在 BiQuad Filter 中选择“All Pass”(全通)时
当增益设置为0dB 且“ON”(接通)时,延迟时间是否存在差异?
[As (AS)]滤波器设置将影响延迟。 PPC3 EQ"图解类型"可选择为"群延迟"、您可以看到不同配置下的延迟差异。
"全部通过"IIR 不能是群延迟。
2.在 FIR 滤波器中,当 b0为1时... 000
b127为1时延迟时间是否有差异... 000?
[As (AS)]1……0000是0采样延迟
0000..1是127个采样延迟
TAS5805M DSP 处理是否具有音频缓冲器? 客户想知道 TAS5805M DSP 处理是否具有音频缓冲器的延迟时间。
如果是、请告诉我有多少个样片。
[As (As)]不确定音频缓冲器问题。 延迟主要来自 EQ 和 SRC。
此致
Linda