This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2900C:连接到 VCOM?

Guru**** 2481475 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM2900, PCM2900C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/839103/pcm2900c-connect-to-vcom

器件型号:PCM2900C
主题中讨论的其他器件:PCM2900

我查看的是 PCM2900/2902评估板原理图。 有一个用于缓冲 DAC 的运算放大器、但 DAC 输出噪声很大、因此我去看了评估板的设计。 我复制了 MFB 运算放大器布局、它能够很好地抑制噪声。 我已经尝试了自己的滤波、很不幸。
在任何情况下、我都会看到运算放大器的同相(+)输入连接到评估板中的 VCOM。 有趣。  
我已经使用质量良好的10µF 0805陶瓷电容器将 VCOM 去耦接地、但无法将其用作运算放大器的接地基准。 不再有 DAC 输出。 只要我用示波器的探针接触 VCOM、DAC 输出就会降至零。 我看到 PCM2900数据表的应用手册实际上建议使用10uF、而评估板使用1uF。

我应该使用 VCOM 作为基准并找出问题所在、还是只使用模拟接地作为运算放大器+输入的基准?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    使用的电路是一个常见的 Sallen-Key 带通滤波器、您已经注意到、可以选择一些噪声更低的运算放大器来降低总体系统噪声。   电路的增益在通带中为单位增益(1V/V)、并且 由于串联电容器对输入进行交流耦合、因此需要   使用 PCM2900C 的 VCOM 输出将运算放大器的同相输入偏置为1/2 Vs 电压。  这样做会在 DAC 输出为0V 时将输出电压设置为 VCOM、然后根据 DAC 输出围绕 VCOM 进行输出摆动+/- 、从而避免 输出摆幅 削至 正电源轨或负电源轨。

    如果您在输出端使用双电源运算放大器(例如+/-5V 电源)、则可以将 IN+输入设置为 GND、输出将绕 GND 而不是 VCOM 摆动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Colin、这是一些很好的信息。
    我的运算放大器现在不具有单位增益(增益为2或3)、而是由对称电源供电。 IN+连接到 GND、看起来工作正常。 我还想知道为什么我甚至不能使用示波器测量 VCOM。 DAC 输出每次变为零。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、这很奇怪。  如果您使用浮动/手持式万用表进行测量、您能否测量 VCOM 输出?