This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2557:前馈保护

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2557

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/839078/tas2557-feed-forward-protection

器件型号:TAS2557

我从12月9-11日一直读到过有关前馈保护的帖子。  

前馈保护算法使用扬声器特性参数。
前馈和反馈保护这两种模式都使用扬声器特性参数。 区别在于前馈保护不使用来自扬声器的实时 I/V 感应反馈。

和  

在扬声器模型中输入的参数与学习板一起用于生成特性参数。
该算法使用最新的参数、即在特征评定期间从扬声器获取的参数。

问题1:您能否验证使用前馈保护功能是否仍能防止扬声器过载?  听起来就像使用前馈保护一样、TAS2557可以跟踪扬声器的功率以及向扬声器发送功率的速度、并根据这些信息限制扬声器的输出 (基于扬声器表征期间确定的输出功率与音圈温度)。

问题2:在我们的语音音频应用中、

*在前馈关闭的情况下:当我们大声说话时、输出开始时会发出很大的声音、但会下降、并在它恢复前保持低电平~20秒。  

*打开前馈:当我们大声说话时、输出以相同的响度开始、但音量永远不会下降。

如果我们打开前馈保护、扬声器是否受到保护和"安全"?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David、

    我的同事将查看此主题。 他将尽快回答。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    让我就您的问题添加一些意见:

    • 在特性化过程中会提供一些扬声器规格、例如偏移和热限制、SPL 和频率响应也会被捕获。 该数据由旨在实现平坦频率响应的算法使用、使器件保持在指定的限值以下。
      前馈保护也使用此数据、但无法纠正理想预期扬声器性能与实际实时性能之间的任何差异、一些可能的变化是由于老化、由于播放时间长而产生的偏移、扬声器连接灵敏度等。
      建议使用实时保护。
      此外、EQ 可用于对输出音频进行微调。
    • 您提到的减少输出的时间似乎太长。 您的扬声器详细信息是什么? 也许您可以尝试禁用泄漏检测、或将其衰减降低至0dB。

    希望这有助于解决您的问题。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更改泄漏检测没有什么影响。

    这些扬声器是全新的。

    另一位工程师发现 EVM 和电路板的性能不同。  唯一的区别是、EVM 在 SPK_P 和 SPK_N 输出上没有输出铁氧体/1nF 电容器。  我们在输出上有铁氧体磁珠和1nF 电容器。 此外、当我进行扬声器表征时、它位于 EVM 上、输出上没有铁氧体磁珠。

    他用0欧姆电阻器替换了电路板上的铁氧体磁珠、这解决了体积问题。  铁氧体磁珠是否能够产生足够的差异来大幅改变性能?

    我还有一个相关的问题: 如果我们移除了铁氧体磁珠、我们出于 EMI 原因将其放置在这里、那么您如何调整边沿速率控制?  数据表在第1页(可调 D 类开关边沿速率控制)和第97页(第10.2.2.3节- EMI 无源器件)中进行了介绍。  寄存器设置的最接近描述是 RAMP_CTRL 寄存器(书籍0x00、第0x02页、addr 0x06)。  它具有2位用于 RAMP_FREQ、2位用于 RAMP_FREQ。  我找不到任何直接设置边沿速率或斜坡速率的寄存器。

    谢谢。

    Dave Smith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    关于边沿速率控制、它位于 Book 0、page 0、Reg 0x06上。

    您的铁氧体规格是什么? 您有数据表吗?
    铁氧体规格是否遵循 TAS2557数据表 表128中的建议

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊万

    我们的铁氧体磁珠是一款具有0.09 Ω 直流电阻的180 Ω@ 100MHz 器件。  我们刚才发现的最大区别是铁氧体磁珠后的滤波电容器为0.1uF、而不是1nF。  我们用1nF 部件更换盖、体积保持不变。  额外的电容实际上会使体积变得更小。  起初、我想它会减慢边缘速度、但它必须会导致反馈/补偿网络出现问题。

    我们计划移除 TAS2557输出上的铁氧体磁珠和电容。

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    感谢您分享您对滤波电容器的发现。

    您可以移除铁氧体/电容滤波器并处理降低 EMI 的边沿速率、如果不考虑 EMI、则将其保留在默认设置。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器