This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:输出引脚 OUTA 和 OUTB 的波形异常

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255, TPA3255EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/839880/tpa3255-the-waveform-of-output-pins-outa-and-outb-is-abnormal

器件型号:TPA3255

几次前我测试了 TPA3255放大  器。TPA3255在 PBTL 模式下工作,电源电压为50.15V,信号频率为7.5kHz、负载阻抗为2 Ω 纯电阻,TPA3255输出电压为31.8V RMS,、因此输出功率高达505W。  然后、我 测试了 TPA3255电源输出引脚 OUTA 和 OUTB 的波形。  细节如下图所示。  蓝色和绿色是 OUTA 和 OUTB 引脚上的波形,黄色是负载端的波形。据我了解、OUTA 和 OUTB 上的波形应该完全反相,、但实际波形不是这样。  如图  所示、OUTA 和 OUTB 将在特定时刻同时变为高电平。然后、TPA3255内上臂和下臂的 MOSFET 是否会同时导通?这是否会损坏内部 MOSFET? 希望你能提供帮助。

但斯克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户4101711:

    您看到这种情况的唯一时间似乎是接近信号峰值的时间(当 FET 的 PWM 为最大和最小占空比时)。 您可能看到的是脉冲注入器工作正常。  

    您是否已将器件连接到预滤波器 PBTL 或后滤波器 PBTL 中? 输入 C 和 D 是否接地?  

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert Clifton、

    您能解释一下"脉冲注入器工作"的具体含义吗?

    我在 后置滤波器 PBTL 中连接了一个2欧姆的纯电阻。 所有数据均在 TPA3255EVM,上测得、因此 输入 C 和 D 接地、 如下所示:

    需要说明的是 、我 测试 了 TPA3255 电源输出引脚 OUTA 和 OUTD  而不 是引脚 OUTA 和 OUTB 的波形。 测试点如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    如果您想了解有关脉冲注入器的更多详细信息、我建议您查看 数据表中的第9.4.1.2节。 但简而言之、由于该器件具有自举架构、您无法在 FET 上驱动100%占空比、因为自举电容器需要有充电时间、 因此、实现了一个特殊电路、如果 FET 在特定时间内保持"导通状态"、则会注入脉冲。  

    我忘了问您是否还确保 M1和 M2针对 PBTL 模式进行了适当设置?  

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert Clifton、

    感谢您的回复。     这是否意味着 TPA3255在脉冲注入器发生,不会损坏芯片时正常工作?  

    另一个问题是   PBTL?的 OC 阈值34A 是否可以将 Rocp 值设置为小于22欧姆、以获得 更高 的 OC 阈值?

    最后 、我 确保 M1和 M2针对 PBTL 模式进行了适当设置。

    此致、

    Jerry






  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    脉冲注入似乎还为时过早、因为它的发生很早。 您使用的是 EVM 还是您自己的电路板? 如果是您自己的电路板、您能向我展示原理图吗?

    PBTL 模式下的 OC 阈值为34A、但 OC 仅查看每个全桥以确定是否已通过17A 阈值。 因此您无需调整 OC 阈值。

    此致、

    Robert Clifton