几次前我测试了 TPA3255放大 器。TPA3255在 PBTL 模式下工作,电源电压为50.15V,信号频率为7.5kHz、负载阻抗为2 Ω 纯电阻,TPA3255输出电压为31.8V RMS,、因此输出功率高达505W。 然后、我 测试了 TPA3255电源输出引脚 OUTA 和 OUTB 的波形。 细节如下图所示。 蓝色和绿色是 OUTA 和 OUTB 引脚上的波形,黄色是负载端的波形。据我了解、OUTA 和 OUTB 上的波形应该完全反相,、但实际波形不是这样。 如图 所示、OUTA 和 OUTB 将在特定时刻同时变为高电平。然后、TPA3255内上臂和下臂的 MOSFET 是否会同时导通?这是否会损坏内部 MOSFET? 希望你能提供帮助。
但斯克