This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5142EVM-U:使用 CodecControl 对 PCM5142EVM-U 进行初始测试

Guru**** 2758075 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5142EVM-U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/840088/pcm5142evm-u-initial-testing-pcm5142evm-u-using-codeccontrol

器件型号:PCM5142EVM-U

我最近购买了一个 PCM5142EVM-U 用于产品验证、并正在编写 用户指南。 我在 Windows 10上运行、该板被识别为 USB-miniEVM、所有外设均显示在设备管理器中(麦克风、扬声器以及控制器)。 到目前为止都很好!

用户指南(UG)的第3节、然后是内部 CodecControl、我在挖掘后发现它为 slac493a.zip。 我运行主可执行文件(CodecControl.exe)、程序会找到我的板、因为主窗口显示了 EVM 方框图以及 SPDIF、采样率和其他可供选择的单选按钮。 仍然看起来很好!

然后 UG 的第3.3节开始提及活动对象(开关、音量控制等)、因此我应该能够直接配置电路板。


注:活动对象:如果光标放在上,则每个活动对象的颜色将变为红色
     物体。 单击对象将触发其功能。  


问题是不会出现注释中描述的行为。 我可以单击窗口中的任意位置、我唯一可以修改的是 SPDIF、采样率等的单选按钮 在使用新 EVM 仿真运行时、这似乎是完全相同的行为、但在启动期间、我不必在菜单上选择该选项。 如果电路板已插入程序、则会打开一个方框图。 如果我随后断开电路板的连接、方框图将消失。

我今天提交了访问 PurePath Studio 的请求、因此如果我的所有问题都得以解决、那么我想知道为什么 CodecControl 无法按 UG 中所述工作。 也许我的电路板有缺陷?

请提供任何援助。