Other Parts Discussed in Thread: PCM5142EVM-U
我最近购买了一个 PCM5142EVM-U 用于产品验证、并正在编写 用户指南。 我在 Windows 10上运行、该板被识别为 USB-miniEVM、所有外设均显示在设备管理器中(麦克风、扬声器以及控制器)。 到目前为止都很好!
用户指南(UG)的第3节、然后是内部 CodecControl、我在挖掘后发现它为 slac493a.zip。 我运行主可执行文件(CodecControl.exe)、程序会找到我的板、因为主窗口显示了 EVM 方框图以及 SPDIF、采样率和其他可供选择的单选按钮。 仍然看起来很好!
然后 UG 的第3.3节开始提及活动对象(开关、音量控制等)、因此我应该能够直接配置电路板。
注:活动对象:如果光标放在上,则每个活动对象的颜色将变为红色
物体。 单击对象将触发其功能。
问题是不会出现注释中描述的行为。 我可以单击窗口中的任意位置、我唯一可以修改的是 SPDIF、采样率等的单选按钮 在使用新 EVM 仿真运行时、这似乎是完全相同的行为、但在启动期间、我不必在菜单上选择该选项。 如果电路板已插入程序、则会打开一个方框图。 如果我随后断开电路板的连接、方框图将消失。
我今天提交了访问 PurePath Studio 的请求、因此如果我的所有问题都得以解决、那么我想知道为什么 CodecControl 无法按 UG 中所述工作。 也许我的电路板有缺陷?
请提供任何援助。