请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS3251EVM 主题中讨论的其他器件: TAS3251
你(们)好
当 TAS3251EVM 稳定至 BTL 模式并在2.0模式和标准处理2.0 96K 音频模式下连接到 PPC3时。 我只使用扬声器连接了最严格的通道。
当我在 PPC3顶部的音频播放器中播放音乐时、扬声器中没有音乐。 我使用硬件检查流程并显示在问题下面,您能帮助检查吗? 我的 EVM 稳定在下图中。