This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS3251EVM:无音乐输出

Guru**** 2387750 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS3251EVM, TAS3251
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/838443/tas3251evm-there-is-no-music-output

器件型号:TAS3251EVM
主题中讨论的其他器件: TAS3251

你(们)好  

  当 TAS3251EVM 稳定至 BTL 模式并在2.0模式和标准处理2.0 96K 音频模式下连接到 PPC3时。 我只使用扬声器连接了最严格的通道。

当我在 PPC3顶部的音频播放器中播放音乐时、扬声器中没有音乐。 我使用硬件检查流程并显示在问题下面,您能帮助检查吗? 我的 EVM 稳定在下图中。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Agril、

    您是否使用 USB 作为输入信号的源? 根据显示的图像、它会显示出来。

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Agril、

    另请仔细检查 EVM 配置(如跳线、开关...) EVM 用户指南上的快速入门指南进行了介绍。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert

    是的、我通过计算机播放音乐。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

     我按照 TAS3251使用指南中的表1多次检查开关和跳线。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Agril、

    您是否也按了输入按钮以确保它位于 USB 上? 根据您发送的图片、它不会出现。

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert

     我已经解决了这个问题,谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Agril、

    恭喜您使其正常工作。 您是否愿意分享问题是什么?

    此致、

    Robert Clifton