This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5102A:低噪声

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC80501, PCM1794A-Q1, PCM5102A, PCM1794A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/838816/pcm5102a-low-noise

器件型号:PCM5102A
主题中讨论的其他器件:DAC80501PCM1794A-Q1PCM1794A

是否有噪声更低的 DAC?

这个具有从直流到10Hz 的高噪声。  我正在寻找噪声更低的解决方案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uriel、

    我对您的应用感兴趣-您是否在寻找音频 DAC? 通常、音频 DAC 在这种低频下没有噪声规格、因为几乎所有音频应用都是交流耦合的、10Hz (尽管可以说是)超出可闻频谱。  从精密 DAC 的角度来看、我们将此噪声称为"闪烁噪声"、该噪声限制为0.1Hz 至10Hz。  例如、我们的精密 DAC80501具有闪烁噪声图:

    在这里、您可以看到这些器件具有大约10uVpp 的闪烁噪声。   

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uriel、

    我对您的应用感兴趣-您是否在寻找音频 DAC? 通常、音频 DAC 在这种低频下没有噪声规格、因为几乎所有音频应用都是交流耦合的、10Hz (尽管可以说是)超出可闻频谱。  从精密 DAC 的角度来看、我们将此噪声称为"闪烁噪声"、该噪声限制为0.1Hz 至10Hz。  例如、我们的精密 DAC80501具有闪烁噪声图:

    在这里、您可以看到这些器件具有大约10uVpp 的闪烁噪声。   

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    感谢您的回答、并对延迟的反应表示歉意。

    我们不使用或不想将这些 DAC 用于音频应用。  我们正在构建一个商业参考振荡器、并会将其建立在控制环路中。  因此、在低频时、低噪声非常重要、而线性度则不重要。  与音频要求稍有不同。

    我们目前正在查看 PCM1794A-Q1。

    你有什么经验吗?  有什么需要知道的不在数据表中的信息?

    您是否知道此芯片是否有评估/SDK 板?

    谢谢、

    Uriel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uriel、

    虽然 PCM1794A 在音频(20-20kHz)下的模拟本底噪声低于 PCM5102A、但我怀疑您会看到相同的低频噪声问题。   

    我将查看我们的一些非缓冲电压输出精密 DAC、以获得最佳的低频噪声性能:

    http://www.ti.com/product/DAC8832

    该器件将需要一个基准、可能还需要一个输出缓冲器、但您可以选择这些基准、以实现其低噪声性能。  如果您需要单器件解决方案、则应查看 DAC80501、它包含基准和输出缓冲器。

    谢谢、

    Paul