This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:调平器、体积归一器

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M, PCM9211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/838689/tas5825m-leveler-volume-normalizer

器件型号:TAS5825M
主题中讨论的其他器件: PCM9211

您好!

您所描述的方式仅适用于不同来源的固定体积、我只想将其描述为"静态"调整。
但是、我们可以将具有未知和可变音量的信号连接到模拟或数字输入。 此外、还有一个"板载"音频信号、我可以自行调节和影响音量。
当然、终端用户只有一个音量设置(影响 TAS5825M 中的 DSP)、切换音频源不应察觉到音量大幅跳跃。
如果该功能未直接集成到 TAS5825M 中、则应该可以检测未知信号的电平并在 TAS5825M 中动态调节音量。
在这种情况下可以帮帮我吗?

非常感谢、致以诚挚的问候、

Simon Dahl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

      我认为 目前 TAS5825可以支持您所要求的功能。 根据专用扬声器(EQ、DRC 和交叉等设置)进行一次性调优后、它只能满足终端用户的一个音量设置要求、并可在不失真的情况下获得可控输出功率/声音效果。

     不确定是否能回答您的问题。

    此致

    Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Linda、

    谢谢您的回答、但我不知道您是否正确理解了我的问题。

    我们有一个音量未知的源(通过 PCM9211捕获的模拟或数字输入)。 现在、我希望始终将输出控制为专用音量、例如65dB、与具有未知音量的源的音量无关。

    这是可能的、还是音量增加会影响 TAS5825M 之后扬声器的音量?

    此致、

    Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    我想我理解您的要求。 您有多个具有不同音量级别的输入信号、当您在不同信号之间切换时、您不希望用户听到音量明显变化?

    此致、

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    我想您可以通过以下方式使用 TAS5825M 实现此功能:

    1. 电平计功能:TAS5825M 可测量输入音频信号的电平。 您可以通过以下方式评估此函数: https://e2e.ti.com/support/audio/f/6/p/756024/2795337#2795337
    2. 您可以在 SoC 中执行电平测量。 但是、如果您需要在 TAS5825的 DSP 处理之后了解音频级别、 您可以考虑使用 Sdout 将 DSP 后音频信号发送回 SoC 进行电平测量。

    此致、

    Alix Wan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alix、

    我认为这可能是我一直在寻找的选择。

    我要试一下。 非常感谢。

    此致、

    Simon