您好!
我正在寻找一种简单的独立解决方案、用于将模拟立体声输入信号转换为串行 SPDIF 和光学 TOSLINK 输出、该输出将与现代 a/v hifi 设备上的常规数字输入兼容。
是否有一个不错的单芯片或双芯片解决方案、也许是采用全 schmatic 的、它不需要 USB 控制就能工作、也不需要微控制器来做魔术… 只需输入纯电流、串行 SPDIF 和光学 TOSLINK 输出。
感谢您的帮助、
Martin Olesen
丹麦
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我正在寻找一种简单的独立解决方案、用于将模拟立体声输入信号转换为串行 SPDIF 和光学 TOSLINK 输出、该输出将与现代 a/v hifi 设备上的常规数字输入兼容。
是否有一个不错的单芯片或双芯片解决方案、也许是采用全 schmatic 的、它不需要 USB 控制就能工作、也不需要微控制器来做魔术… 只需输入纯电流、串行 SPDIF 和光学 TOSLINK 输出。
感谢您的帮助、
Martin Olesen
丹麦
您好 Martin、
我认为 PCM9211 可以做到这一点。 此器件允许您在不使用 MCU 的情况下使用 ADC。 请参阅以下 E2E 帖子 、了解更多信息。
希望这对您有所帮助!
此致、
Aaron
您好、Aaron、
很好、感谢您的回答以及与其他用户的链接、他似乎也问过同样的问题。
一个问题是、描述了一些用于"设置"PCM9211的软件。。。 我不明白这是什么意思… 我是否需要在 PCM9211中对某种类型的"路由"进行编程以实现我想要的功能、或者我是否只需购买芯片、然后通过硬件的曲折实现我想要的功能... 这意味着正确选择芯片上的引脚吗?
我想我所要做的是一个现成的、具有 PCM9211的模拟电路、它可以进行我的独立模拟输入和 SPDIF 输出、我可以制作一个 PCB、它将起作用...:-)
BR
Martin