This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 简单的音频 A/D 转数字 SPDIF 输出

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM9211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/838498/simple-audio-a-d-to-digital-spdif-output

主题中讨论的其他器件:PCM9211

您好!

我正在寻找一种简单的独立解决方案、用于将模拟立体声输入信号转换为串行 SPDIF 和光学 TOSLINK 输出、该输出将与现代 a/v hifi 设备上的常规数字输入兼容。

是否有一个不错的单芯片或双芯片解决方案、也许是采用全 schmatic 的、它不需要 USB 控制就能工作、也不需要微控制器来做魔术… 只需输入纯电流、串行 SPDIF 和光学 TOSLINK 输出。

感谢您的帮助、

Martin Olesen

丹麦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Martin、

    我认为 PCM9211 可以做到这一点。 此器件允许您在不使用 MCU 的情况下使用 ADC。 请参阅以下 E2E 帖子 、了解更多信息。

    希望这对您有所帮助!

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    很好、感谢您的回答以及与其他用户的链接、他似乎也问过同样的问题。

    一个问题是、描述了一些用于"设置"PCM9211的软件。。。 我不明白这是什么意思… 我是否需要在 PCM9211中对某种类型的"路由"进行编程以实现我想要的功能、或者我是否只需购买芯片、然后通过硬件的曲折实现我想要的功能... 这意味着正确选择芯片上的引脚吗?

    我想我所要做的是一个现成的、具有 PCM9211的模拟电路、它可以进行我的独立模拟输入和 SPDIF 输出、我可以制作一个 PCB、它将起作用...:-)

    BR
    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    在这种情况下、唯一需要的路由是通过硬件在外部完成的、如上面链接的文章中所述。 加电时、寄存器设置为默认值、并允许模拟输入-> I2S -> SPDIF 输出。

    遗憾 的是、我们没有完全符合您所需内容的原理图、但如果您有兴趣、我们会提供 CAD 符号。 如果您关注先前的帖子、这基本上只是加电和外部路由。  

    此致、

    Aaron