This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5751M:建议的启动和关断过程

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/838249/tas5751m-recommended-startup-and-shutdown-procedures

器件型号:TAS5751M

您好!

查看"建议的启动和关断过程"时、应 在 PVdd>8V 之后的10usec 时间内启动 I2C 通信。

然而、"复位时序"图显示了仅复位之间的 I2C 激活启动时序关系。

我们的客户对这两个要求都感到困惑。

根据我们的理解、PVdd 只是提供给 H 桥、I2C 块之间没有关系。 我们是否可以在不增加 PVdd 的情况下启动 I2C 通信?   

我们是否还可以在 D 放大器激活的任何时序期间将 PDN 控制置为有效?

因为"建议的启动和关断过程"显示 PDN 恰好在 RST 释放之后、而恰好在 RST 置为有效之后。

很难获得 PDN 功能的好处。

此致、

Mochizuki

  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mochizuchi-San、您好!

     /PDN 函数用于为器件断电做好准备、建议在 AVDD 达到3V 时打开、以准备 PWM 级的工作。

      它认为、当 AVDD 在 D-SAMP 激活期间保持稳定时、应该可以将 PDN 控制置为有效。

     I2C 功能通常独立于 PVDD。 让 Matthew 再次确认并回复您。

    此致

    Linda