This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:TAS5805启动过程(I2S 与 PDN)

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/838217/tas5805m-tas5805-start-up-procedure-i2s-vs-pdn

器件型号:TAS5805M

您好!

我指的是 TAS5805M 的启动过程。

在数据表中,它建议如下:

1.为 I2C 器件地址配置正确设置的 ADR/FAULT 引脚。

2.启动电源(PVDD 或 DVDD 是否首先出现无关紧要)。

3.一旦电源稳定、将 PDN 升高到高电平并至少等待5ms、然后启动 SCLK、LRCLK。

4. I2S 时钟稳定后、将器件设置为 HiZ 状态并通过 I2C 控制端口启用 DSP。

5.至少等待5ms。 然后初始化 DSP 系数、然后将器件设置为播放状态。

6.设备现在处于正常运行状态。

具体到步骤3、如果我在 PDN 之前启动 SCLK 和 LRCLK、那么预期的问题是什么? 它能起作用吗?

谢谢、

Christina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christina、您好!

       I2S 需要等待 PDN 上拉 至高电平、以确保 1.5LDO 正常启动。 我们建议客户遵循数据表顺序。

    此致

    Linda