请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS5805M 您好!
我指的是 TAS5805M 的启动过程。
在数据表中,它建议如下:
1.为 I2C 器件地址配置正确设置的 ADR/FAULT 引脚。
2.启动电源(PVDD 或 DVDD 是否首先出现无关紧要)。
3.一旦电源稳定、将 PDN 升高到高电平并至少等待5ms、然后启动 SCLK、LRCLK。
4. I2S 时钟稳定后、将器件设置为 HiZ 状态并通过 I2C 控制端口启用 DSP。
5.至少等待5ms。 然后初始化 DSP 系数、然后将器件设置为播放状态。
6.设备现在处于正常运行状态。
具体到步骤3、如果我在 PDN 之前启动 SCLK 和 LRCLK、那么预期的问题是什么? 它能起作用吗?
谢谢、
Christina