This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1808:0V 中心音频输入信号说明

Guru**** 2813665 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/838090/pcm1808-0v-centered-audio-input-signal-clarification

器件型号:PCM1808

我在数据表中找不到确切答案、但按照0V 中心音频信号示例应用进行操作是否正确? 0V 中心音频信号能否直接输入 L 和 R 输入引脚? 还是需要信号的直流偏置? 如果需要直流偏置、是否可以使用 Vref 引脚来实现此目的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、  

    否、输入信号不能以0V 为中心。  这将超出输入的绝对最大值。  

    数据表中的输入引脚上也有直流偏置:

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     此帖子 https://e2e.ti.com/support/audio/f/6/t/697417?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=PCM1808有何作用 ?
    这似乎表明存在内部偏置? "输入引脚上也有直流偏置"是什么意思?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊、我想我明白了。 2.5V 安装在输入引脚上、因此在信号源和输入引脚之间存在交流耦合电容时、 0V 中心音频信号将通过交流耦合电容在2.5V 输入引脚上进行调制、以便音频信号现在以2.5V 为中心? 这是正确的推理线吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确!  PCM1808是一款出色的音频 ADC、有望在您的应用中正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了、谢谢 Collin 和 Steve! 是的、它为我提供了很好的服务。 我最初采用了更复杂的设计来摄取音频,这将大大简化事情。

    此致、
    Steven