This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:输入混频器流9.

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/837143/tas5825m-input-mixer-flow-9

器件型号:TAS5825M

看起来、流9仅使用输入混频器的左声道(从左到左和从右到左)的结果。

是否可以使用完整的输入混频器功能? 哪个寄存器负责忽略正确的通道?

我的 PCB 在 PPC 导出的基础上使用一些自定义寄存器写入、我希望能够单独为通道 A 和 B 设置左/右/单声道。

此外、似乎还有新的流9变体(基站/专业混合动力)。 寄存器映射是否与流程9相同、只是动态双二阶不起作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否在谈论下面的基站/专业版(1.1 48kHz)流程?

    默认情况下、输入混频器的输出为(L + R)/2。 请参阅下面的屏幕截图。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我知道。 如果您查看带有流程9 (base/pro)的高级选项卡、您会看到以下内容:

    因此、仅使用左/左和右-左。

    如果您更改了左右两侧、则没有效果。

    现在、输出 A 和 B 具有相同的输入、我希望能够像在2.0流中一样独立地更改它们:

    有可能吗? 它必须与流9一同使用、因为我还想更改每个通道的交叉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不幸的是、不是

    1.1流程假定左声道和右声道音频数据在一开始就混合、然后再进一步处理单声道音频数据。 这就是您在调谐窗口中看到以下输入混频器的原因。

    交叉的主要目的是分离单声道数据的频率、然后将其发送到每个单独的扬声器。 交叉仅适用于1.1个流。

    Andy