This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104:无 MCLK

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/836146/tlv320aic3104-without-mclk

器件型号:TLV320AIC3104

大家好、

我对 TLV320AIC3104有两个问题:

1.系统工作是否需要 MCLK? 我们只需要 AUX IN 和 HP OUT、不需要 I2S IN 或 I2S OUT。 我们希望在这里保存一个时钟。

2.在寄存器107中、2016年12月数据表 D5-D4设置为00/01/10时保留、而2007年7月数据表显示可以对其进行配置。 我是否可以知道哪一个是正确的? 由于我们要隔离 I2S DINL、因此仅使 MUX 输入为 ADCL。 您是否有任何方法来完成此函数?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wiky、  

    1、对于软步进等功能、MCLK 是必需的。  我不确定杂音抑制是否需要 MCLK。  我可以检查 EVM。  

    2. AIC3104没有用于数字麦克风的数字输入。  这最初是从父设备 AIC3106创建 AIC3104数据表时的复制错误。  您始终可以查看修订历史记录。 这些更改通常是数据表误差的校正。  

    此致

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    感谢您的回复、请查看我的问题、如下所示:

    1.好的、请帮助检查 MCLK 是否可以保存、AIC3104是否正常工作。

    2.了解 AIC3104不支持数字麦克风。 在我们的应用中、我们将在 MIC1LP/M 中输入模拟麦克风、根据该流程、模拟信号将转换为 I2S 并混合 I2S DINL、请参阅下图中的红色圆圈突出显示部分、 但在我们的应用中、我们不想混合使用 I2S DINL、只播放来自 MIC1LP/M 的模拟麦克风信号 那么、我们有任何方法可以断开 I2S DINL?

    3.您能否帮助分享示例代码以完成信号流以下工作? 这将有助于我们了解整个系统、谢谢。

    BR。

    维基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wiky、  

    您可以使用 PGA 旁路路径从 PGA 获取模拟输出并将其路由到输出。  

    将信号转换为数字域并将其转换回模拟域有什么好处?  AIC3104中的处理非常有限。  您能否提供有关他们想要做什么的更多信息?  

    将 ADC 输出端连接到 DAC 输入端的唯一方法是将 DOUT 物理连接到 DIN。  或让外部处理器发回它接收的内容

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    麦克风将录制音频、我们希望进行一些处理(LB1/LB2或音量控制)、然后路由到耳机、我们不需要太多的资源。 它是一个耳机项目。

    如果到 DIN 的 DOUT 路由是唯一的选择、您能否帮助共享有关此路由的代码示例? 谢谢。

    BR、

    维基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wiky、  

    没有任何示例代码。 到 DIN 的 DOUT 路由是物理连接。  

    另请注意、只有在禁用 DAC 的情况下、才可以将 LB1/LB2用于 ADC。  

    此致、

    -Steve Wilson