This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM4201:PCM4201设计问题

Guru**** 2541750 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM4201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/836667/pcm4201-pcm4201-design-issue

器件型号:PCM4201

尊敬的 TI

我正在调试 PCM4201、因为存在音频噪声。

系统模块

2.模式设置(主或从)

我们使用的是11.025kHz 采样频率。

-可以设置哪种模式(主模式还是从模式)?

 >从机:256fs 或512fs

 >主设备:512fs

2.关于框架

-当前、1帧是126BCK 而不是128BCK。 如何修改?

我们设置 正常速度、高性能模式。 正常速度、低功耗采样时、它是否与下面的"bck = 128fS 相同?"

    >如果启用正常速度、低功耗采样时、bck = 128fS、则帧将在 FSYNC 时钟输入的下降沿开始。

在这种情况下、FSYNC 时钟反相。

-您能解释一下正常速度下的高性能模式和低功耗模式吗?

帧同步

-数据是在前一个 FSYNC 上观察到的。 没关系吗? 我想应用的 BCK 延迟。

 您的意见如何?

4:不匹配一个帧大小。

-  一帧= 1/FS = 128BCK (正常模式)

 > 1帧= 1/fs = 1/11.025kHz = 90.7029us

      >128BCK = 128 * 0.354 = 45.312us (波形45.30us)-->不匹配

-是否可以?


5.系统时钟

当前系统时钟:11.11MHz

主控模式–正常速度:512fs = 512 * 11.025kHz = 5.6448MHz ->不匹配

没关系吗?


 

请帮帮我。

我们无法进行下一个设计步骤、因为这个问题。

 

此致

 

Lonnie Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lonnie、  

    1.好的

    2.是的、正确。  

    2A。 数据表解释了正常速度低功耗与正常速度高性能之间的关系。 请参见下面的

    PCM4201包括三种采样模式、支持高达108kHz 的采样率。 正常速度、低功耗模式支持高达54kHz 的采样率、并采用64x 过采样来降低转换器的总体功耗。 正常速度、高性能模式支持高达54kHz 的采样率以及128x 过采样、因此与低功耗模式相比、动态范围和 THD+N 有所改善

    3.您是否可以尝试更改 PCM 主器件、以便将 BCLK 上升沿与 FSYNC 上升沿进行同步?  

    4.我不建议使用分析器来测量频率。 使用内置测量功能的示波器来测量频率。

    5.您的 MCLK 不应该是一个错误的换向器,它应该是一个方波。  MCL 应为256 x 11.25khz 或512 x 11.25khz、 您在那里没有选项。  

    此致、

    -Steve Wilson