This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5756M:EQ 数据异常丢失的问题!

Guru**** 2539560 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5756M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/835968/tas5756m-about-the-problem-of-abnormally-lost-eq-data

器件型号:TAS5756M

以下有关 EQ 的问题使我们的美国客户能够将其客户延迟一个半月、还请帮助我们尽快回复。 我期待您的帮助和支持!

流量:HybirdFlow3.

根据"图82. 2.2 (双立体声 BTL)应用原理图"程序、位于"tas5756m.pdf"。

背景:当音乐正常播放时、将音量调整为最大值后、系统会提示用户音量最大、因此固件此时将播放 TTS44.1K 采样率(I2S 设置也是44.1K 的采样率) 它已经是最大音量、但在这种情况下、当我们反复按下音量增强按钮时、TTS 蜂鸣音仍将重复播放。 按8-10次左右会导致放大器的内部 EQ 值发生变化、从而导致音量突然大幅增加。 重复使用示波器时、我们必须在没有任何信号的情况下监控 I2C。

问题:
                       1.无论是否引起 TAS5756功率放大器复位、导致 EQ 复位、短 MCLK、BCLK、LRCK 信号都会被拉低。 以下文档的内容不是很清楚。 MCLK、BCLK 和 LRCK 的三个信号可以下拉多长时间? TAS5756复位?
                       2.如果它不是 MCLK、BCLK、LRCK 信号被拉低以引起复位、那么除了 I2C 信号外、EQ 数据还会改变?
                       3.可以帮助调整 TAS5756m 内部固件以延长复位时间吗?
                       4.我可以使用哪种寄存器或方法来确认 TAS5756已复位?
                       5.我个人在下图中的理解是:PAGE0-PAGE70不能从启动更改为关断,PAGE152-PAGE169可能会通过其内部固件控制进行更改,所以理解吗?
           

 e2e.ti.com/.../all-EQ-Comparison.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户好、

    关于您的问题:

    1. 如数据表8.3.7.3所述、时钟误差将使器件复位。
    2. 如果没有任何故障导致器件复位、则 EQ 不会改变;
    3. 内部复位时间无法调整、因为它由数字内核固定;
    4. 不会;
    5. 第152页至第169页是 I-RAM、这意味着 DSP 的内部程序。 芯片出厂后无法更改。 但是对于系数(第44页、第52页、第62页、第70页)、可以使用数据对它们进行配置。例如、可以在此处写入 EQ 的配置、以实现设计的 EQ。 它基于 RAM、因此我认为除非您关闭它、否则它不会改变。

    首先、请在 TI 的 EVM 板上使用相同的配置、以查看您是否可以在 EVM 板上重现此问题;

    同时、发现问题后、您能帮助:

    1. 参考 TAS5757的数据表的8.3.6来检查 OT/OC/DC/DC 时钟故障是否发生(注意 TAS5754与 TAS5756的寄存器相同)。
    2. 请访问 TAS5754数据表的第76页、将 GPIO 设置为故障标志。 然后、您可以确定哪个故障可能导致该问题。
    3. 读出 EQ 值以查看它们是默认值还是随机值。 如果它是默认值;

    此致、

    别名