This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3100:如何降低或禁用 TLV320ADC3100的噪声消除功能?

Guru**** 2579785 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1168773/tlv320adc3100-how-to-reduce-or-disable-the-noise-cancellation-function-of-the-tlv320adc3100

器件型号:TLV320ADC3100

大家好、团队、

客户发现音频信号、经过 TLV320ADC3100处理后、会 产生一些噪声消除效果。 

这可能会导致某些情况下的声音渗透率较低或失真。

客户没有找到滤波器、没有噪音消除功能。

请帮助我们确认是否有降噪模块? 它们希望减少或禁用噪声消除 功能。

谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、客户在这里有一个想法。

    它们尝试提供固定 的外部 噪声、

    大约10秒后 、TLV320ADC3100开始 学习 并 抑制  底部 噪声、 如下 所示 。

    他们猜         芯片中可能有一个噪声消除模块   、可以抑制  背景 噪声、 但他们找不到       相关 手册的功能说明。

    请 帮助  您了解     此 功能 模块的哪个部分 ?

    确认   第 0页 / 寄存 器86: AGC 控制 1 寄存          器设置为0、AGC 功能未启用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    右 AGC 块 Conisio 已禁用。 它是寄存器94位7?此外、还有双二阶滤波器、如果启用、可降低输出噪声。 芯片中是否有任何 BiQuad 设置?

    第90页上有一个软件 I2C 代码。 我认为应该尝试查看此 I2C 设置是否产生影响