请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV320ADC3100 大家好、团队、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、团队、
客户发现音频信号、经过 TLV320ADC3100处理后、会 产生一些噪声消除效果。
这可能会导致某些情况下的声音渗透率较低或失真。
客户没有找到滤波器、没有噪音消除功能。
请帮助我们确认是否有降噪模块? 它们希望减少或禁用噪声消除 功能。
谢谢
大家好、客户在这里有一个想法。
它们尝试提供固定 的外部 噪声、
大约10秒后 、TLV320ADC3100开始 学习 并 抑制 底部 噪声、 如下 所示 。
他们猜 芯片中可能有一个噪声消除模块 、可以抑制 背景 噪声、 但他们找不到 相关 手册的功能说明。
请 帮助 您了解 此 功能 模块的哪个部分 ?
确认
第 0页 / 寄存 器86: AGC 控制 1 寄存 器设置为0、AGC 功能未启用。