This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1864EVM:在主模式下使用 PCM1864时的建议设置过程

Guru**** 2826785 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1864EVM, PCM1864

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1128117/pcm1864evm-recommended-setup-procedure-when-using-pcm1864-in-master-mode

器件型号:PCM1864EVM
主题中讨论的其他器件: PCM1864

您好!

在主模式下使用 PCM1864EVM 时、您能告诉我建议的设置过程吗?
我想知道设置过程是否有任何限制、尤其是在更改 PLL 参数或分频比时。

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kato、

    Sanay 今天不在办公室、所以我会回应。  

    您是否有任何有关所需时钟速率的详细信息? 您可以使用 PPC2通过 GUI 界面配置计时、从而简化设置。 要使用主控模式、您需要一个外部主控时钟或晶体振荡器(EVM 应附带一个24.576MHz 板载晶体)。

    有关详细信息、请参阅 EVM 用户指南: https://www.ti.com/lit/ug/slau615/slau615.pdf

    通常、对于 常见时钟模式、无需手动设置 PLL 比率(例如24.576MHz MCLK、48kHz 采样率)

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian -San、

    感谢您的回答。

    当在主模式下、在红色帧的每个设置条件下、当 CLKDET_EN ="1"时、PCM1864可与 GUI 正常配合使用。
    接下来、如果 CLKDET_EN 从"1"设置为"0"、并且在更改 PLL 参数和分频比以将 fs 从96kHz 更改为192kHz 时、PCM1864将不会正常工作。 因此、当 CLKDET_EN 与 GUI 切换(自动时钟检测和配置)时、有时 PCM1864工作正常。
    我正在考虑使用非音频时钟源运行 PCM1864、因此请向我提供您的建议。

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian -San、

    有关主控模式中手动设置的问题、请参阅以下附加信息。


    PLL 被解锁、所以不输出正确的时钟
    -即使 PLL 被锁定,也不会输出正确的时钟
    -即使 PLL 被锁定,也不会输出正确的数据

    然后、PLL 参数和每个分频比通过 SCK_XI_SEL = 01 (所选 SCK)进行设置、PLL 通过更改为 SCK_XI_SEL = 10 (所选 XTAL)被正常锁定。
    请给我评论吗?

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您希望在主控模式下创建的实际时序是什么?

    什么是所需的 SCLK 输入、BCLK、LRCK

    我看到您突出显示了2个计时。 您是否想在运行时更改 PLL 设置并查看执行此操作时出现的问题?  是否仅在上电后尝试加载新设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sanjay-San、

    感谢您的支持。

    PCM1864EVM 的评估过程如下。

    安装 J8和 J10的跳线、移除 J11的跳线
    将 PCM1864EVM 连接到 PC、运行 GUI (PPC2)。
    将 MODE0 (默认设置)更改为 MODE1以使用 GUI 更改主模式
    设置 PLL 参数和分频比、使用"时钟控制"将 FS 从96kHz 更改为192kHz、如下所示
    *不提供 SCLK、BCLK 和 LRCK、只提供 XTAL。

    因此、PCM1864将无法正常工作。
    那么、您能否使用 PCM1864EVM 重复此问题并建议如何改进此问题?

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否尝试在新的电源启动后加载新参数到 EVM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sanjay-San、

    感谢你的答复。

    否、我使用 GUI 手动设置各种设置。 即使再次打开电源并执行相同的步骤、也会复制此症状。
    我认为可以通过在主模式下将设置从96kHz 更改为192kHz 来复制它。 那么、可以尝试一下吗?

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将检查此 EVM 的可用性。

    同时、我请求进行以下检查。

    加电  

    设置96Kz 设置

                 看看它是否正常工作

    断电   

    加电

    设置192Kz 设置

    看看它是否正常工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sanjay-San、

    感谢您的信息。

    现在、我在家办公、手头没有 EVM、因此我可以在下周确认。
    顺便说一下、在更改 FS 时是否需要断电?

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定。  

    我想确认、如果我们进行新的上电、然后给出一个始终正确的时序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sanjay-San、

    感谢您的评论。

    我将对此进行研究并返回给您。

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sanjay-San、

    我已使用0x70的 PWRDN 确认您关于加电/断电序列的请求。
    最终、PCM1864并不总是正常工作。 即使在主控模式下将采样率从96kHz 更改为192kHz、DOUT 也可能无法正确输出。 当然、在某些情况下会成功输出数据。
    我不知道导致这种差异的原因、但在某些情况下、通过使用 GUI 切换"自动时钟检测和配置"来输出数据。

    请使用 PCM1864EVM 重复此问题吗?

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您只提供96kHz 的频率、则在新上电时、它始终工作。 请勿更改为192k

    在您的新电源上、它始终工作仅需192k Ω 的电流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sanjay-San、

    我的理解是否正确、如果将采样率从96kHz 更改为192kHz、建议 PCM1864在断电模式后为每个寄存器设置新值并恢复下一模式?
    换言之、采样率不能动态更改。

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sanjay-San、

    通过使用 GUI 从从模式(模式0)更改为主模式(模式1)、默认设置在96kHz 处理时似乎可以正常工作、但数据输出不正确、仅为零数据。
    遗憾的是、即使 PCM1864进入断电模式并在将采样率从96kHz 更改为192kHz 之前为每个寄存器设置新值、在192kHz 处理恢复时 DOUT 也无法正确输出。

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该系统具有一个自动时钟检测器、可在96kHz 和192kHz 频率下工作 。    如果我们在软件中设置 SCLK/LRCK 比率并启用自动时钟检测器、那么它可以设置正确的输出。 下表显示了自动检测选项。

    CLKDET_EN Page.0 0x20)  默认为启用

    CLK_DIV_SCK_bck (0x26)设置为0x00

    对于 96k、CLK_DIV_BMCK_LRCK (0x27)设置为0xFF

                             对于192K、设置为0x7F

     为了让自动时钟检测器重新配置系统,我们需要编写新的 I2C 设置,然后停止晶振输入。 一段时间后、我们需要启动晶体输入。  我不确定,但在 Crystal 终端上放置一个220欧姆的电阻器可能会停止晶振。  

    以便设置新配置

    1.写入设置

    2.在晶振终端上放置220欧姆的阻点来停止时钟

    3.等待1秒钟

    4.从晶振中移除220欧姆,启动时钟。

    此致

    Sanjay

                            

    我想为了实现这一点、我们需要提供新设置、然后停止时钟、然后再次重新启动时钟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sanjay-San、

    感谢您的信息。

    我同意您对从模式的看法、但我应该如何考虑主模式?
    根据数据表、如果更改时钟并设置寄存 器、我会看到 PCM1864可以正常工作、如下所示。


    此外、如果您对在主控模式下使用 PCM1864和非音频速率参考时钟时更改采样率有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在尝试安排 EVM。 应尽快答复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sanjay-San、

    感谢您的合作。

    我期待很快收到您的回复。

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sandaroni-San、

    很抱歉、出于记录保存目的、请允许 Sanjay 继续配置 EVM、并在24小时内回复 您的问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Daveon-San、

    感谢您对此采取后续行动。

    我知道。

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kato-San、

    对这一拖延再次表示歉意,Sanjay-San 将尽快作出答复。 *为了保存记录,请等待响应,直到 Sanjay 继续执行该线程。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Daveon-San、

    感谢你的答复。

    我期待着 Sanjay-San 的回应。

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kato-San、

    对这条线程的延迟表示歉意。 我不确定您是否仍在等待信息、请告诉我们解决您的问题还需要什么。

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian - San、

    感谢您对此采取后续行动。

    我的要求很简单。
    我希望您在主模式下使用 EVM 重复此症状、以阐明根本原因。

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kato-San、

    请等待 Sanjay 或 Brian 在下周早些时候发表评论。 再次感谢您的耐心等待。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Daveon-San、

    我期待着 Sanjay-San 或 Brian -San 的回应。

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kato、

    很抱歉耽误你的时间、Sanjay 应该马上回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Daveon-San、

    感谢您的合作。

    如果您有任何更新、请尽快通知我。

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kato-San、

    没有更新、对于延迟深表歉意、明天早上我将与 Sanjay 联系、并复制 EVM 设置。

    感谢您的耐心等待

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Daveon-San、

    感谢您的回答。

    我了解您的状态。 我期待明天收到您的回复。

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kato-San、

    Daveon 和我现在正在尝试在您的实验中启动 EVM。 我对拖延表示歉意,并将很快恢复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sanjay-San、

    感谢您的持续支持。

    我期待很快收到您的回复。

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 我们将很快恢复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sanjay-San、

    请在 E2E 设计支持论坛进行维护之前告知我。

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 应尽快作出响应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sanjay-San、

    自我发布第一篇帖子以来已经将近两个月了、您是否有任何计划对此问题进行更新?

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kato-San

    我非常抱歉耽误你的时间。 我们已开始对 EVM 进行测试、以解决您的问题、但不得不转移对其他紧急活动的注意力。 我们现在将处理此问题、并尝试在下周初恢复。

    我再次非常抱歉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sanjay-San、

    感谢您的快速回复。

    我了解您的情况。

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kato-San、

    回想一下

    对于24.576XTL,您是否希望 LRCK、BCK 和数据在手动主模式下工作,以实现以下选项?  

     LRCK 96kHz、  

     LRCK 196Khz   

    在96kHz 和196K 的输出下、您需要什么 BCLK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sanjay-San、

    BCK 在96kHz 和192kHz 频率下与 FS x 64搭配使用。

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sanjay-San、

    我很高兴。

    此致、

    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    -

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sanjay-San、

    PCM1864EVM 是否重复出现此症状? 您是否有任何计划对此问题进行更新?

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kato-San、

    Sanjay 和我在以下条件下测试了 EVM、结果如下:

    拆下 J8和 J11、安装跳线 J10

    接地 ADDR 引脚(MD5/AD)*J7,第二排
    将 PCM1864EVM 连接到 PC、运行 GUI (PPC2)。
    将 MODE0 (默认设置)更改为 MODE1以使用 GUI 更改主模式
    设置 PLL 参数和分频比、使用"时钟控制"将 FS 从96kHz 更改为192kHz、如下所示
    *不提供 SCLK、BCLK 和 LRCK、只提供 XTAL。

    结果/观察结果:(模式1)

    • 最佳做法是在更改模式和 SCK 比率时重新启动 EVM。
    • 要实现 fs=96kHz、SCK 比率= 256fs、请将 PLL 设置为4、2、8、0;"仅主机模式"框中显示的初始时钟分频器不应超过24.58Mhz 晶振频率。 我们准确地看到了 DOUT、LRCK、BCLK、如下图所示:

    • 在单独上电时、要实现 fs=192kHz、SCK 比率= 128fs、请将 PLL 设置为4、2、8、0; "仅主机模式"框中显示的初始时钟分频器不应超过24.58Mhz 晶振频率。 我们准确地看到了 DOUT、LRCK、BCLK、如下图所示、但为了达到所需的频率、必须将自动时钟检测按钮切换开/关一次。

    如果您有任何疑问、请告诉我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Daveon-San、

    感谢您的持续支持。

    我理解"仅主机模式"框中显示的初始时钟分频器不应超过24.58Mhz 晶振频率"。 但是、"最佳做法是在更改模式和 SCK 比率时重新启动 EVM "这意味着什么?
    此外、为什么必须将自动时钟检测按钮切换开/关一次才能达到所需的频率?

    最后、此过程是否确保 PCM1864EVM 正常工作?

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kato-San、

    我们目前的测试是通过对 EVM 和软件进行实验来完成的。它是一个非常旧的 EVM、因此我们甚至不会获得所有相关信息。

    我建议您在最后尝试此过程、看看您是否获得了与我们类似的体验。

    在尝试原因 I2C 设置后、我们将为器件提供设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sanjay-San、

    我想确认一下、以防万一、但您在执行我告诉您的程序时是否可以重复同样的症状?

    此致、
    加藤