This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 使用 TLV320ADC

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC8530, TAS2562, TLV320ADC3101, TAS5518, TAS5708

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1171427/using-tlv320adc

器件型号:CC8530
主题中讨论的其他器件: TAS2562TLV320ADC3101TAS5518TAS5708

大家好、

客户 打算在产品中使用具有 TLV320ADC 的 CC8530器件。 但是、这不在经批准可用于 CC8530的编解码器列表中。 是否仍然可以将这两个产品集成在一起、或者它们是否必须选择不同的编解码器?

此外、他们 还计划在其产品的扬声器端使用 TAS2562、但 CC8530的纯路径配置器中未预加载 TAS2562。 是否仍然可以使用它?

根据我的理解、纯路径控制台可以导出一个配置文件、将其导入到两个器件的纯路径 cc8530配置器中、然后这将允许任一器件由 cc8530完全控制。 但是、客户未能在文档中清楚地发现这一点、您能提供帮助吗?

提前感谢。

此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    由于  CC85XXDK (-Headset)在其硬件设计中支持此功能、因此在 www.ti.com/.../PUREPATH-WL-CFG 中指定了 TLV320ADC3101、但 数据表 TRM 确实阐明了可容纳支持串行音频 IF、I2C 和 GIO 的其他 TI 音频器件。  数字放大器也是如此、可能仅限于 TAS57XX 系列、因此不包括 TAS2562。  至少在编写文档时未对其进行测试。

    支持各种 TI 编解码器、DAC 和 ADC (包括 AIC3101和衍生产品、AIC3204和衍生产品、DAC32、ADC3101、AIC34)

    支持一系列 TI 数字输入 D 类放大器和 PWM 处理器(包括 TAS5708和衍生产品以及 TAS5518)

    此致、
    Ryan