Other Parts Discussed in Thread: CC8530, TAS2562, TLV320ADC3101, TAS5518, TAS5708
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1171427/using-tlv320adc
器件型号:CC8530主题中讨论的其他器件: TAS2562、 TLV320ADC3101、 TAS5518、 TAS5708
大家好、
客户 打算在产品中使用具有 TLV320ADC 的 CC8530器件。 但是、这不在经批准可用于 CC8530的编解码器列表中。 是否仍然可以将这两个产品集成在一起、或者它们是否必须选择不同的编解码器?
此外、他们 还计划在其产品的扬声器端使用 TAS2562、但 CC8530的纯路径配置器中未预加载 TAS2562。 是否仍然可以使用它?
根据我的理解、纯路径控制台可以导出一个配置文件、将其导入到两个器件的纯路径 cc8530配置器中、然后这将允许任一器件由 cc8530完全控制。 但是、客户未能在文档中清楚地发现这一点、您能提供帮助吗?
提前感谢。
此致、
Marvin