This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM6480-Q1:A2B 的规格查询

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM6480-Q1, PCMD3140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1169832/pcm6480-q1-spec-inquiries-for-a2b

器件型号:PCM6480-Q1
主题中讨论的其他器件: PCMD3140

大家好、团队、

 

我想检查 PCM6480-Q1是否与 A2B 接口兼容。 请回答以下问题吗?

 

-。 对于 PDMDIN/CLK 引脚、它是否能够连接到从 DMIC (带 A2B IC)输出的 A2B 格式?

-。 如果可能,所有四个 DMIC 都可以连接到 PDMDIN1/CLK1或 PDMDIN2/CLK2的一个通道?

-。 对于 TDM 输出引脚、A2B 数据能否发送到音频放大器? A2B 数据是否与 TDM 格式兼容?

 

-。 那么、PCM6480-Q1能否支持以下配置?

: G 传感器和 DMIC -> A2B 格式-> PCM6840-Q1 -> A2B 格式->音频放大器

 

谢谢、

Sam Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sam  

    对延误表示歉意,  

    1.是的、如果 A2B 数据通过 I2S/TDM 数据进行通信或提供 PDM 数据、则 PDMDIN/CLK 引脚应支持。

    在 共享 PDMCLK 的同时、每个通道最多可支持2个 DMIC 输入(d/s 8.3.7)

    3、是的、我们有 AIN/DIN 音频智能放大器、可接受 I2S/TDM 数据

    4.您能否确认 A2B 格式是否是 I2S/TDM 数据的 I/O? 如果是、PCM6480应支持以下配置。

    我将在明天与 ADC 专家确认上述几点。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Daveon、

     

    感谢你的答复。

     

    我对 A2B 接口了解不多,因此我想知道 A2B 数据是否可以与 TDM 格式相同的格式发送。  

    根据 A2B 器件数据表,A2B 格式似乎有自己的帧,其帧与 TDM 不匹配。 因此,PCM6480-Q1的 DMIC 输入似乎与 A2B 数据不兼容,因为它的格式与 TDM 不同。 正确吗?

    谢谢、

    Sam Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:  

    您能否提供 A2B 器件数据表?  A2B IC 是否也会恢复 PDM 数据和 CLK?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daveon:

    我只是参考网络上的一个数据表(AD242x)、了解什么是 A2B。 您是否希望检查它?

    谢谢、

    Sam Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    原答覆的更正:

    不能、我们的 ADC 无法以 A2B 格式传输数据。 仅限 A2B 收发器 AD242x、可从主收发器连接到从属收发器:

     

    *如图所示、A2B 收发器的最终目的是在汽车中通过 X 距离发送音频 I/F、从而支持每个从属收发器后面的 Y 量音频设备。

    A2B 收发器和 TI 器件都可以输入 DMIC 数据和时钟、这意味着支持这两种配置:

    • 4MMIC>PCM6480-Q1>>Main A2B 收发器>>(Y #) Subordination>>音频放大器
    • 4DVIC>>主 A2B 收发器>>(Y #)从属>>音频放大器

    仅 AIN (G 传感器)需要 TI ADC、在这种情况 下、收发器可同时通过1个通道接收4DMIC 输入。  我们有一个 TI ADC、它接受单通道4DMIC PCMD3140、 但收发器已经执行了此功能。

    场景:G 传感器+(1通道上4个 DMIC 输入)至 A2B 收发器

    解决方案#1:4DMIC>>主 A2B 收发器>>(Y #)从属>>音频放大器

             + AIN >>PCM6240Q1>>主 A2B 收发器>>(Y #)从属>>音频放大器

    解决方案#2:AIN + 4DMIC>6480-Q1>>主 A2B 收发器>>(Y #)从属>>音频放大器

    *这里唯一的缺点是6480一次只能在一个通道上支持2DMIC

    无更改、 我们的 ADC 支持 PDM MIC 输入、所有 DMICS 都可以共享相同的 PDMCLK、但只有2条数据线可以位于单个通道上、因此每个通道在共享 PDMCLK 时最多可以支持2个 DMIC 输入(d/s 8.3.7)(图8-20)

    3.是的,A2B 可以接收和发送音频数据。 因此、它可以向扬声器放大器发送音频。

    请告诉我这是否有帮助!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daveon:

    感谢您的澄清和帮助。

    此致、

    Sam Lee