大家好、TI 支持团队
客户报告了 TAS5441-Q1产品开发过程中出现的问题。
关于开发板中当前使用的 D 类放大器(TAS5441QPWPRQ1)的负载诊断功能、存在一个问题、即在断开扬声器连接时未检测到开路负载状态。
为了检测当前扬声器的开路/短路负载状态、正在根据数据表指南读取下表中寄存器0x02的状态值。

在放大器正常运行期间,状态值被读作播放模式(0x80),当扬声器短接至 GND 时,通常会读出“输出接地短路”错误状态值(0x22)。
但是、当断开扬声器线路以测试开路负载状态时、寄存器值不会改变、并且持续读取为0x80 (播放模式)。
测试方法中是否存在读取扬声器连接断开或需要在软件方面处理的部件状态的错误?
另请查看与 D 类放大器相关的电路图。

谢谢。
此致、
mj