This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6211A1-Q1:TPA6211A1-Q1与外部功率放大器的连接

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6211A1, PCM5100A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1171258/tpa6211a1-q1-connection-of-tpa6211a1-q1-and-external-power-amplifier

器件型号:TPA6211A1-Q1
主题中讨论的其他器件:TPA6211A1PCM5100A

您好、TI FAE,

      TPA6211A1的音频方框图如下所示。 模拟音频输出是否可以直接连接到外部功率放大器? 是否需要在中间添加直接分压电容器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、流环、

    PCM5100A 是单端输出 DAC、而 TPA6211A1是全差分放大器、因此我建议在 DAC 输出和放大器输入之间放置交流耦合电容器。
    此外、这是立体声 DAC、我假设您计划仅使用1个通道? 还是对立体声到单声道混合进行求和? 如果对这两个信号求和、我建议按照数据表第9.4.1.3节中的实现方式进行操作、这不是 TPA6211A1、但可以使用类似的方法: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpa6205a1.pdf#page=16&zoom=100,0,500

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ivan Salazar、

         我将再次说明该问题。 TPA6211的输出是否可以连接到外部功率放大器? 如果是、TPA6211和功率放大器之间是否需要交流耦合电容器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 流环、

    感谢您的澄清。 TPA6211A1输出也是差分输出、如果外部功率放大器的输入也是差分输入、则可能不需要交流耦合电容器、因为信号的差分特性会抵消直流偏移。 否则、如果外部功率放大器是单端输入、则必须使用交流耦合电容器。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师