This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2016D2:TPA2016D2数据表上的 THD+N 规格

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA2016D2, TPA2016D2EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1166281/tpa2016d2-thd-n-specs-on-the-datasheet-of-tpa2016d2

器件型号:TPA2016D2

有关音频放大器 TPA2016D2有两个问题、如下所示。

在 TPA2016D2的数据表中绘制了输出功率[W]与 THD+N [%]曲线。 您能否让我尽可能详细地了解测量条件、包括数据表中未记录的事项(例如测量设备的型号)?

2.如果我们测量评估模块 TPA2016D2EVM,我们能否获得与数据表相同的 THD+N 曲线?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    考虑到器件开发的时间、测试设备很可能是 Audio Precision 2700系列、但可以使用较新的 apx500系列测量类似的性能。
    是的、您应该使用 EVM 获得相似的性能、由于输出端的 LC 滤波器、THD 可能会略有增加、但您可以移除电容器并在需要时使电感器短路。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回复。

    在测量 THD+N 特性时、您是否已将 AUX-0025 (开关放大器测量滤波器)与 AP2700结合使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、也使用了 AUX-0025。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上 、我在  以下条件下测量了 THD+N、但结果 最小值为0.25%。 您能否指出我的测量结果有什么问题?

    测量设备:APx585 + AUX-0025

    发生器频率:1kHz

    测量对象:TPA2016D2EVM

    负载(电阻器)阻抗:8欧姆

    电源:5VDC

    固定增益设置:6dB

    输出功率:0.73W

    数据表显示、在上述条件下、我的值应小于0.1%。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将查找 EVM 并尝试在我的一侧。 如前所述、您可能需要移除输出端的 LC 滤波器。
    我将在本周结束时收到更多评论、或告知您其他情况。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我一直在我这边做一些测试、并获得了一些相关信息:

    • TPA2016D2包括一些特性、例如 DRC 和 AGC。 在测量 THD 性能时、必须特别注意器件不会进入这些非线性控制功能中的任何一个、即如果信号受到压缩、限制器或 AGC 的影响、THD 读数将高于预期。

    请考虑沿数据表图5到9显示的线性区域。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供相关信息。

    我重试了测量结果、得到的 THD-N 比之前的测量值小、0.23W 输出功率下为0.15%。 但是、此结果仍大于数据表。

    我检查了 TPA2016D2EVM 上的输出 LC 滤波器、未安装电容器(C24、C29、C30和 C31为空)

    电感器(L4、L5、L6和 L7)已安装、但我想我不需要将它们短接、因为数据表上的测量条件似乎包含它们。

    I2C 设置参数如下。

    攻击时间:6.402毫秒/6dB

    释放时间:164.4 msec/6dB

    保持时间:0msec

    压缩比:1:1

    噪声门限值:1mV

    固定增益:6dB

    最大增益:30dB

    限制器:禁用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的 PVDD 电平是多少?
    增益是否为6dB? 0.23W 应该在线性区域内、但只需确保。
    我将尝试在我的一侧重复、数据表建议~0.8%、因此您非常接近预期值。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我以前的信息不够充分、并且包含了错误的价值。

    我的 PVDD 电平是稳定直流电源的5VDC。

    当我获得0.15% THD+N 时、输出功率不是0.23W、而是0.92W (8 Ω 电阻器上为2.71Vrms)

    当时、输入电平为1.36Vrms、因此6dB 增益符合预期(20*log10 (2.71/1.36)=5.99)

    在上述条件下、数据表显示~0.09%、我的结果(0.15%)仍然更大。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您添加更多详细信息、我将在我的一侧执行相同的测试、但我认为您测量的值可能已经正确、因为它接近图。
    测试完成后、我将在今天或明天更新。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附件是我的测试结果:

    寄存器设置: C3 05 0b 00 06 BA c0

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找到了我的结果比数据表差的原因。 我将8欧姆负载(电阻器)替换为另一个、结果与您的或数据表类似。 我猜之前的电阻器包括螺旋线、因此它具有意外的电感。
    很抱歉让你感到困扰。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴知道您现在获得了预期的结果。 感谢您再次结束本主题。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很遗憾再次来到这里。

    您能否在以下条件下测量 THD+N 并给出结果?

    测量设备:APx585 + AUX-0025

    发生器频率:1kHz

    测量对象:TPA2016D2EVM

    负载(电阻器)阻抗:4欧姆

    电源:5VDC

    [I2C 设置]

    攻击时间:6.402毫秒/6dB

    释放时间:164.4 msec/6dB

    保持时间:0msec

    压缩比:1:1

    噪声门限值:1mV

    固定增益:+12dB

    最大增益:30dB

    限制器:禁用

    您能否参阅附件(在上述条件下我的结果)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在我的一侧测试了两种不同的配置:

    • 寄存器设置:C3 05 0b 00 06 BA c0 (6dB 固定增益)
    • 寄存器设置:C3 05 00 0c 9a c0 (12dB 固定增益)

    遗憾的是、没有与数据表清晰的比较图、因为唯一的 THD+NvsPot @ 4 Ω 规格仅适用于"QFN"。

    您可以再次检查用于测量的电阻器是否具有适当的电流/功率额定值。 如果 尚未使用电感器、您还可以添加串联电感器、以匹配常见的测试负载4 Ω+ 33uH。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师