主题中讨论的其他器件: CC8530、 TAS2557、 TAS2781、 TAS2563
是否可以使用 PurePath 控制台3软件通过 CC8530芯片对智能放大器进行调优? 我刚刚完成了将 TAS2562集成到 PurePath 无线配置器中的 xml 文件、但我无法确定如何在最终产品中调整放大器。 我将使用 CC 调试器对 cc8530和 tas2562进行编程、但我想充分利用 IV 检测功能、如果不使用和购买单独的评估板、我似乎无法找到这样的方法。
谢谢、
奥斯汀小店
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
是否可以使用 PurePath 控制台3软件通过 CC8530芯片对智能放大器进行调优? 我刚刚完成了将 TAS2562集成到 PurePath 无线配置器中的 xml 文件、但我无法确定如何在最终产品中调整放大器。 我将使用 CC 调试器对 cc8530和 tas2562进行编程、但我想充分利用 IV 检测功能、如果不使用和购买单独的评估板、我似乎无法找到这样的方法。
谢谢、
奥斯汀小店
尊敬的奥斯汀:
我已经检查了不同的替代方案、但最终您需要一个评估模块用于调优的放大器。 这将是评估和调试放大器的最简单方法、即使对于我们在系统调优中具有"有线"功能的最新器件、同一评估模块也用作终端应用的 I2C 控制器:

两个 PurePath 软件平台之间没有方向连接。
您将仅对 CC8530配置使用 PurePath WL、然后 PurePath Console 3将用于为放大器生成所需的配置、该配置具有.bin 或.h 等不同格式、具体取决于您决定使用的放大器。
至于放大器选项、我建议使用最新版本之一:
如果您有任何有关音频放大器的其他问题、请告诉我。
此致、
-Ivan Salazar
应用工程师