This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2562:使用 CC8530作为主机控制器来调优 TAS2562

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2562, CC8530, TAS2557, TAS2781, TAS2563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1172912/tas2562-tuning-the-tas2562-with-a-cc8530-as-the-host-controller

器件型号:TAS2562
主题中讨论的其他器件: CC8530TAS2557TAS2781TAS2563

是否可以使用 PurePath 控制台3软件通过 CC8530芯片对智能放大器进行调优? 我刚刚完成了将 TAS2562集成到 PurePath 无线配置器中的 xml 文件、但我无法确定如何在最终产品中调整放大器。 我将使用 CC 调试器对 cc8530和 tas2562进行编程、但我想充分利用 IV 检测功能、如果不使用和购买单独的评估板、我似乎无法找到这样的方法。

谢谢、

奥斯汀小店

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的奥斯汀:

    您能评论一下您计划在 TAS2562上调整哪些功能吗?
    该器件是一款非集成 SmartAmp、这意味着它可以收集 IV 检测数据并将其发送回主机处理器、但所有信号处理功能都是在 TAS2562之外实现的。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到、我对该智能放大器的功能有误解。 如果我使用、则表示 TAS2557可以使用 CC8530进行调优? 我仍然无法找到在两个纯粹的路径程序之间建立联系的方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的奥斯汀:

    很抱歉、我正在支持音频设备、所以我只是注意到 CC8530有一个名称相似的开发软件。 让我仔细检查一下这两个器件如何合并、并在今天晚些时候提供更多详细信息。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的奥斯汀:

    我已经检查了不同的替代方案、但最终您需要一个评估模块用于调优的放大器。 这将是评估和调试放大器的最简单方法、即使对于我们在系统调优中具有"有线"功能的最新器件、同一评估模块也用作终端应用的 I2C 控制器:

    两个 PurePath 软件平台之间没有方向连接。
    您将仅对 CC8530配置使用 PurePath WL、然后 PurePath Console 3将用于为放大器生成所需的配置、该配置具有.bin 或.h 等不同格式、具体取决于您决定使用的放大器。

    至于放大器选项、我建议使用最新版本之一:

    • TAS2781采用集成 DSP 来运行我们最新的扬声器保护算法、以及 DRC、EQ 等其他音频处理功能 这是一款非升压放大器、能够提供高达23V 的中等功率范围
    • TAS2563还具有集成 DSP、可提供扬声器保护算法和音频处理功能。 这是一款升压放大器、仅需5V 电源轨、因为它能够在内部升压至11V。

    如果您有任何有关音频放大器的其他问题、请告诉我。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师