This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC5140:关于 SNR 和 DR 与输入阻抗之间的关系

Guru**** 2481985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1170242/tlv320adc5140-about-the-relationship-between-snr-and-dr-and-input-impedance

器件型号:TLV320ADC5140

很抱歉这个基本问题。 为什么降低输入阻抗会提高 SNR 和动态范围?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所附图像中的检查点错误、因此我将重新发送。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroki 您好、  

    我们的 ADC 专家 Sanjay 将于周一对您的问题发表评论、感谢您的耐心等待

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电路的电阻元件会产生热噪声。

    VN=sqrt (4kTRB)

    电阻越高、输入本身产生的噪声就越多、这会限制最终的 SNR。 因此、从噪声的角度来看、低阻抗输入电路更可取

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    我知道、输入阻抗越低、热噪声的影响就越小、SNR 和 DR 也越好。

    另一方面、如果输入阻抗较低、我认为更有可能受到频率特性的低频侧和其他电路的影响。

    因此、为了使用具有高 SNR 和 DR 的 IC、是否需要通过使用运算放大器等缓冲输入侧来降低电路的输出阻抗、并降低该 IC 的输入阻抗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应尽快作出响应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以选择具有最低输入阻抗或2.5k 的选项。

    然后、必须选择耦合电容器、以便电容器和 Zin 形成的高通滤波器能够轻松通过所需的最低频率。

    在音频中、这通常为20Hz

    C>I/(2*3.14*20*2K5) 常工作。

    驱动源应该能够驱动2k5。 I OUT=1rm/2500

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    高通滤波器由电容器和输入阻抗组成。

    由于产品的所需规格、20Hz 时必须达到-1dB 以内、因此如果您选择2.5kΩ Ω 的输入阻抗、我们应选择10uF 的耦合。 (如果选择10uF、理论上、截止频率约为6Hz、20Hz 时的衰减约为-0.4dB。)

    此外、我们还计划实施低截止滤波器和衰减器电路、以降低耦合电容器前级的风噪声、因此我们认为有必要使用运算放大器或类似器进行缓冲、以消除它们的影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 如果您需要系统的高性能、请使用低噪声运算放大器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢