This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2110:TAS2110EVM 中的 EMI 测试失败

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1173967/tas2110-emi-test-failed-in-tas2110evm

器件型号:TAS2110

大家好、团队成员

输出为3W/4 Ω、10uH+0.68uF、启用升压时、测试结果低于

禁用时

如何解决此问题?谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dillen、

    我要检查以下几点:

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    感谢您的友好答复。

    客户务必启用、并添加10uH+0.68uF LC 滤波器@3W。  我们是否有针对演示板的详细 EMI 测试报告?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dillen、

    EVM 通常不用于 EMI 测试、因此需要使用具有光学 SPDIF 接口的特殊板(在进行 EMI 测试时必须考虑应避免使用 I2S/TDM 和 I2C 开关信号的电缆)。 遗憾的是、我不知道先前为 TAS2110上的 EMI 捕获的数据。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师