请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS2110 大家好、团队成员
输出为3W/4 Ω、10uH+0.68uF、启用升压时、测试结果低于
禁用时
如何解决此问题?谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Dillen、
我要检查以下几点:
此致、
-Ivan Salazar
应用工程师