This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3120:用于浪涌测试的 TLV320AIC3120直流电平

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1174320/tlv320aic3120-tlv320aic3120-dc-level-for-surge-test

器件型号:TLV320AIC3120

尊敬的团队:

我使用的是 TLV320AIC3120音频编解码器。

我们正在进行浪涌测试、根据 EN61000-4-5标准将电压波形(1.2 x 50us)应用于 MIC1RP 引脚。

施加±1kV 电压、并在电路中添加保护二极管、以便在 MIC1RP 引脚上施加±9V 的钳位电压。

在这种情况下、已确认 TLV320AIC3120音频编解码器的 MIC1RP 引脚已损坏。

是否有浪涌电压的直流电平规格?

非常感谢您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的音频专家将在假期外出、并将于11月28日返回。 请耐心等待、因为回复会延迟。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的器 件符合此 JEDEC 标准、看起来 EN61000-4-5比这些标准更加严格。

    尝试添加一个与引脚串联的1KOhm 电阻器。

    此致、