请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV320AIC3120 尊敬的团队:
我使用的是 TLV320AIC3120音频编解码器。
我们正在进行浪涌测试、根据 EN61000-4-5标准将电压波形(1.2 x 50us)应用于 MIC1RP 引脚。
施加±1kV 电压、并在电路中添加保护二极管、以便在 MIC1RP 引脚上施加±9V 的钳位电压。
在这种情况下、已确认 TLV320AIC3120音频编解码器的 MIC1RP 引脚已损坏。
是否有浪涌电压的直流电平规格?
非常感谢您的回复。